alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Planes del Lado Atmosférico

Planes del sellado API del lado atmosférico

< Ir a los Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Planes Auxiliares al Sello del Lado Atmosférico

Conjuntos de Planes de Sellado

Los planes de apoyo al sello del lado atmosférico construidos por Swagelok sólo están disponibles como conjuntos de planes de sellado. Cada conjunto contiene todo lo necesario para una instalación adecuada, incluyendo un plano de ingeniería, lo que facilita la estandarización de la forma en que los planes se conectan a la bomba durante los cambios de turno u otros proyectos. Los conjuntos también se ciñen a las mejores prácticas de API, mostrando a los técnicos dónde doblar el tubo para eliminar puntos potenciales de fuga mediante la reducción de racores en codo y conexiones roscadas.

Solicite información sobre los sistemas de apoyo al sello mecánico


Plan API 51 Templado desde Depósito

Plan 62

Plan API 62 Templado desde Fuente Externa

Plan 65A

Plan API 65A Colector de Fugas con Depósito

Plan 65B

Plan API 65B Colector de Fugas con Depósito